Ianuarie, 2023 | Fiabilitate
Funcționarea utilajelor agricole depinde de rulmenții potriviți
Rulmentul este inima mașinii și asigură o funcționare fără probleme a pieselor rotative.
Un rulment este forța care stă la baza funcționării mașinii. Dar ce face de fapt un rulment? Cât timp mașina funcționează, nu sunt probleme. Dacă un rulment cedează, devine foarte clar că acesta nu este doar o piesă. Un rulment poate face diferența dintre opririle accidentale și producție, între profit sau pierdere.
Hectar după hectar este pregătit pentru sezonul următor, fără a-și face simțită prezența. Apoi, în timpul zilei, apar probleme. Auziți un sunet ciudat și simțiți că mașina vibrează ușor. Există o problemă, dar ce poate fi?
Sunetul vine din partea din spate a utilajului. Este o problemă discuri? Ați lovit ceva? Opriți utilajul, verificați zona și observați imediat că a căzut un rulment. Nu aveți timp să investigați cauza defecțiunii. Rulmentul s-a gripat și trebuie înlocuit cât mai rapid posibil. Opririle neplanificate sunt foarte costisitoare. Din fericire, v-ați oprit la timp! La urma urmei, riscul de incendiu este real în aceste condiții de uscăciune. Pe telefon puteți vedea că vine ploaia, deși mai aveți foarte mult de lucru.
În atelier demontați rulmentul și îl înlocuiți cu unul nou. Defecțiunea a fost remediată, dar între timp auziți deja primele picături de ploaie pe acoperișul atelierului. Un motiv în plus să investigați cauza, dar și mai important, cum puteți să preveniți acest lucru pe viitor. Disponibilitatea 24/7 a utilajului este esențială, mai ales în acest moment al anului.
Protecția împotriva murdăriei
Alegerea materialului, montajul, etanșarea, ungerea și întreținerea. Toți factorii care influențează durata de utilizare a unui rulment. Dacă toți acești factori sunt perfect adaptați la condițiile de utilizare, un rulment poate atinge durata sa teoretică de utilizare. Dar adesea există foarte mult loc pentru îmbunătățiri. În multe situații este aleasă o soluție standard, cum ar fi un rulment cu un cost redus, un lubrifiant multifuncțional sau o etanșare standard.
Cultivarea modernă a solului presupune cerințe exigente, care variază în funcție de aplicație. De exemplu, un rulment pentru un tractor trebuie să respecte cerințe diferite decât un rulment pentru o semănătoare, stropitoare sau combină. Un rulment incorect poate duce la opriri neplanificate. Producția se întrerupe, iar acest lucru poate influența negativ veniturile. Mai mult, apar costuri neplanificate ridicate. Pe care doriți să le evitați.
Defectarea unui rulment nu poate fi întotdeauna prevenită. Însă puteți influența mulți factori. De exemplu, aproximativ 16% dintre rulmenți se defectează prematur din cauza montării incorecte, respectiv chiar înainte de utilizarea efectivă. Aproximativ 50% dintre rulmenți se defectează din cauza lubrifierii deficitare sau contaminării rulmentului. Din acest motiv, etanșările rulmenților sunt foarte importante pentru dicuirea solului. La urma urmei, rulmenții sunt expuși zilnic la praf, apă, noroi, fibre de culturi și murdărie. Pătrunderea acestor materiale în rulment este strict interzisă. Chiar și o particulă de nisip este mult mai mare decât filmul de lubrifiere a rulmentului. O particulă de nisip poate deteriora calea de rulare a unui rulment și provoca defectarea acestuia.
De asemenea, etanșarea trebuie să reziste la curățarea cu presiune ridicată a utilajelor. Al patrulea factor important în defectarea rulmenților este oboseala sau îmbătrânirea materialului. Acesta nu poate fi prevenit întotdeauna. Coroziunea apare adesea atunci când rulmenții sunt scoși din ambalaj și puși la loc, fără a fi utilizați. Coroziunea rulmenților poate apărea și dacă mașinile staționează o perioadă mai lungă, pe timp de iarnă. Coroziunea este un factor des întâlnit în defectarea rulmenților. Problema este că aceasta poate fi observată numai atunci când începeți să utilizați din nou mașina.
Importanța acestui factor devine tot mai evidentă pentru producătorii de mașini precum New Holland. „Întreținerea reduce disponibilitatea, iar clienților nu le place acest lucru. De aceea alegem furnizori precum SKF, care previn opririle neplanificate și astfel reduc timpul de imobilizare al mașinilor”, spune expertul nostru SKF.
600.000 de tone de oțel
SKF produce aproximativ o jumătate de milion de rulmenți pe oră. De la rulmenți mari pentru nave și turbine eoliene, la cei mai mici rulmenți, pentru mașina de ras sau espresorul de cafea. SKF prelucrează anual aproximativ 600.000 de tone de oțel. „SKF își stabilește propriile standarde de calitate ridicate, deoarece rulmenții SKF trebuie să respecte cerințele de calitate foarte exigente din domeniul agricol și al prelucrării a alimentelor. De aceea, SKF investește anual sume foarte mari în cercetare-dezvoltare”, spune Geert Wagenvoort, manager de dezvoltare agricultură.
|
|
Cunoștințele noastre vaste în domeniul agricol și gamă diversificată de produse și soluții, proiectate special pentru domeniul agricol, vă stau la dispoziție.