Reparații și recondiționări ansambluri de arbori principali

 

 

reparatii si reconditionari brose industriale

  

40+ ANI DE EXPERIENȚĂ

Echipa noastră, experiența de 40 ani și echipamentele de ultimă generație ne permit să efectuăm sute de reparații anual.

 

 

GARANȚIE

SKF România acordă garanție de bună funcționare și durabilitate crescută.

 

 

SERVICII PERSONALIZATE

O gamă completă de servicii adaptate și personalizate nevoilor de producție pentru diferite sectoare industriale.

        SPINDLE SERVICE 

        De ce SKF?

  • Prezență globală – prin SKF Spindle Service Center

  • Procese standardizate în toată rețeaua SKF Spindle Service 

  • Competențe avansate în zona rulmenților, sistemelor de lubrifiere, tribologiei (lider în domeniu) și cunoașterea aplicațiilor din perspectiva de producător de electrobroșe

  • Experienta bogată: anual în SKF Group se recondiționează peste 6000 de broșe (80% electrobroșe)

Când vine vorba de mașini-unelte, SKF cunoaște regulile jocului. Noi nu suntem doar dezvoltatori și producatori de rulmenti de super-precizie pentru mașini-unelte, ci și utilizatori la nivel global a unei multitudini de mașini-unelte, echipate cu ansambluri arbori principali (brose). Noi știm foarte bine cât contează să menținem un nivel ridicat de productivitate și fiabilitate necesare atingerii țntei operaționale și a satisfactiei clienților noștri.

  Design

Mecanice

Electrice

Antrenare directă 

Antrenare cu curele /roți dințate

Motor integrat

  

Particular

Tipul conului ( HSK și ISO)

Rulmenți cu bile și / sau role

Sistem de bridare sculă

Lubrifierea cu ulei și vaselină

Hidrostatic / Hidrodinamic

Aplicații

Rectificare

Frezare

Strunjire

Centre CNC 

Cerere

Formular de solicitare reparație

Broșură

SKF Solution Factory 

Broșură

SKF Spindle Reconditioning 

 

Reparatii si reconditionari brose industriale

SERVICII ADIȚIONALE

Spindle hotel

Dacă arborii principali nu sunt destinați utilizării imediate, SKF oferă o soluție de stocare corespunzătoare. În așa-numitele "spindle hotel", broșele se păstrează în condiții optime de temperatură și umiditate, pe suporți speciali sau în cutiile lor, evitându-se deteriorarea cauzată de fluctuațiile de temperatură și umiditate, de lubrifianții solidificați sau loviri accidentale. 

  • Expediere imediată
  • Depozitare securizată cu testări programate
  • Garanție și livrare rapidă
  • Disponibilitatea prelungirii garanției

Spindle upgrade

  • Rulmenți de înaltă precizie (hibrizi)
  • Sisteme de lubrifiere și etanșări externe
  • Controlul și trasabilitatea totală a procesului de reparație 

Recondiționare broșe industriale, un domeniu al experților

SKF Spindle Service, ce funcționează în cadrul SKF Solution Factory, combină cunoștințele și experianța câștigate în peste 40 de ani. Pentru a găsi soluția perfectă, tehnicienii au acces la experiența practică, cât și la informațiile din centrele SKF Spindle Service din întreaga lume. Datele și informațiile sunt disponibile pentru zecile de mii de arbori principali care au fost recondiționați de SKF.

Află mai multe despre Solution Factory pe  www.skf.ro.

Procesul de recondiționare broșe industriale 

Pentru a readuce o broșă în parametrii originali la care a fost proiectată, este necesară parcurgerea următoarelor etape:

1. Evaluarea broșei în cadrul SKF Spindle Service 
Procesul de evaluare este standardizat; se parcurg toate etapele de verificare constructivă și funcțională a ansamblului și a componentelor individuale.
Valorile măsurate și cele constatate sunt înregistrate și comparate cu standardele SKF.
Abaterile de la aceste standarde definesc acțiunile corective necesare aducerii produsului în parametrii inițiali de funcționare.
Aceasta etapa se încheie cu un Raport de Demontare și Oferta Comercială de Recondiționare.

2. Reconditionarea propriu-zisa
Toate componentele se aduc în condițiile inițiale de funcționare: o parte dintre acestea se reutilizează (cu corecțiile de rigoare - după caz), altele se înlocuiesc complet.
Montajul componentelor în ansamblu se efectuează în camere albe (curate, termostatate și presurizate) dotate cu SDV-uri specifice, cu personal tehnic înalt-calificat, respectând toate procedurile interne.
Broșele parcurg toate etapele, conform Standardelor SKF, iar procesul se încheie cu testele finale, rodajul produsului pe banc și emiterea Raportului final de testare.

3. Finalizarea lucrării
Produsul se ambalează și se livrează sau se păstrează în SKF Spindle Hotel, cu livrarea ulterioară în funcție de solicitarea clientului.

O rețea globală de centre de service SKF

SKF Spindle Service din București face parte dintr-o rețea globală de centre aflate în 20 de țări.

Toate centrele sunt conectate la aceeași bază de date în care sunt înserate informațiile despre procesele de recondiționare broșe industriale (tipul broșei, numărul de serie, numărul de desen), operațiunile efectuate (raport tehnic, componentele utilizate/ înlocuite, cost). Baza de date permite schimbul de informații și o mare precizie a estimării investiției.

Contactați-ne

Completați formularul alăturat iar în cel mai scurt timp veți fi contactat de către un specialist.

SKF ROMÂNIA

București, România, Splaiul Independenței 319G

Tel: +40 21 667 13 70, Fax: +40 21 667 13 98
E-mail: romania@skf.com
www.skf.com

 

 

  facebook twitter youtube instagram reparatii si reconditionari brose industriale