Reparații și recondiționări ansambluri de arbori principali
40+ ANI DE EXPERIENȚĂ
Echipa noastră, experiența de 40 ani și echipamentele de ultimă generație ne permit să efectuăm sute de reparații anual.
GARANȚIE
SKF România acordă garanție de bună funcționare și durabilitate crescută.
SERVICII PERSONALIZATE
O gamă completă de servicii adaptate și personalizate nevoilor de producție pentru diferite sectoare industriale.
SPINDLE SERVICE
De ce SKF?
Când vine vorba de mașini-unelte, SKF cunoaște regulile jocului. Noi nu suntem doar dezvoltatori și producatori de rulmenti de super-precizie pentru mașini-unelte, ci și utilizatori la nivel global a unei multitudini de mașini-unelte, echipate cu ansambluri arbori principali (brose). Noi știm foarte bine cât contează să menținem un nivel ridicat de productivitate și fiabilitate necesare atingerii țntei operaționale și a satisfactiei clienților noștri.
Design
Mecanice
Electrice
Antrenare directă
Antrenare cu curele /roți dințate
Motor integrat
Particular
Tipul conului ( HSK și ISO)
Rulmenți cu bile și / sau role
Sistem de bridare sculă
Lubrifierea cu ulei și vaselină
Hidrostatic / Hidrodinamic
Aplicații
Rectificare
Frezare
Strunjire
Centre CNC
Formular de solicitare reparație
SKF Solution Factory
Broșură
SKF Spindle Reconditioning
SERVICII ADIȚIONALE
Spindle hotel
Dacă arborii principali nu sunt destinați utilizării imediate, SKF oferă o soluție de stocare corespunzătoare. În așa-numitele "spindle hotel", broșele se păstrează în condiții optime de temperatură și umiditate, pe suporți speciali sau în cutiile lor, evitându-se deteriorarea cauzată de fluctuațiile de temperatură și umiditate, de lubrifianții solidificați sau loviri accidentale.
Spindle upgrade
Recondiționare broșe industriale, un domeniu al experților
SKF Spindle Service, ce funcționează în cadrul SKF Solution Factory, combină cunoștințele și experianța câștigate în peste 40 de ani. Pentru a găsi soluția perfectă, tehnicienii au acces la experiența practică, cât și la informațiile din centrele SKF Spindle Service din întreaga lume. Datele și informațiile sunt disponibile pentru zecile de mii de arbori principali care au fost recondiționați de SKF.
Află mai multe despre Solution Factory pe www.skf.ro.
Procesul de recondiționare broșe industriale
Pentru a readuce o broșă în parametrii originali la care a fost proiectată, este necesară parcurgerea următoarelor etape:
1. Evaluarea broșei în cadrul SKF Spindle Service
Procesul de evaluare este standardizat; se parcurg toate etapele de verificare constructivă și funcțională a ansamblului și a componentelor individuale.
Valorile măsurate și cele constatate sunt înregistrate și comparate cu standardele SKF.
Abaterile de la aceste standarde definesc acțiunile corective necesare aducerii produsului în parametrii inițiali de funcționare.
Aceasta etapa se încheie cu un Raport de Demontare și Oferta Comercială de Recondiționare.
2. Reconditionarea propriu-zisa
Toate componentele se aduc în condițiile inițiale de funcționare: o parte dintre acestea se reutilizează (cu corecțiile de rigoare - după caz), altele se înlocuiesc complet.
Montajul componentelor în ansamblu se efectuează în camere albe (curate, termostatate și presurizate) dotate cu SDV-uri specifice, cu personal tehnic înalt-calificat, respectând toate procedurile interne.
Broșele parcurg toate etapele, conform Standardelor SKF, iar procesul se încheie cu testele finale, rodajul produsului pe banc și emiterea Raportului final de testare.
3. Finalizarea lucrării
Produsul se ambalează și se livrează sau se păstrează în SKF Spindle Hotel, cu livrarea ulterioară în funcție de solicitarea clientului.
Toate centrele sunt conectate la aceeași bază de date în care sunt înserate informațiile despre procesele de recondiționare broșe industriale (tipul broșei, numărul de serie, numărul de desen), operațiunile efectuate (raport tehnic, componentele utilizate/ înlocuite, cost). Baza de date permite schimbul de informații și o mare precizie a estimării investiției.
Contactați-ne
Completați formularul alăturat iar în cel mai scurt timp veți fi contactat de către un specialist.
SKF ROMÂNIA
București, România, Splaiul Independenței 319G
Tel: +40 21 667 13 70, Fax: +40 21 667 13 98
E-mail: romania@skf.com
www.skf.com